SF50 Series Instruction Manual Datasheet by JAE Electronics
View All Related Products | Download PDF Datasheet
JAHL-10787 1/9
DCF-C-E091D (03.12) JAE Connector Div. Proprietary.
2011 , Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
Document Number: JAHL-10787
Data issued: 12.May.2011
INSTRUCTION MANUAL
TITLE: SF50 SERIES CONNECTOR
Rev. Date DCN No. Drawn by Checked by Approved by
1 12.May.2011 −K.KUME D.MACHIHARA A.NATORI
Issued by Engineering 2st Department in Connector Division
Japan Aviation Electronics Industry, Limited
THIS DOCUMENT CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE
1.PURPOSE 目的
This document specifies how to use SF50series Connector for microSIM Card.
本書はSF50シリーズ microSIMカード用コネクタの取り扱いについて規定致します。
2.APPLICABLE ITEMS 適用品目
SF50S006V4※(Customer-use Drawing Number: SJ111457,SJ10111460,SJ111463,etc)
Fig 1 Diagrammatic Perspective View of SF50S006V4A,B,C
SF50S006V4A,B,C 外観斜視図
SF50S006V4A A type
・STANDARD TYPE
・LEFT SIDE PULL LEVER
スタンダードタイプ
プルバー左タイプ
SF50S006V4B B type
・REVERSE TYPE
・LEFT SIDE PULL LEVER
リバースタイプ
プルバー左タイプ
SF50S006V4C C type
・STANDARD TYPE
・RIGHT SIDE PULL LEVER
スタンダードタイプ
プルバー右タイプ

JAHL-10787 2/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
3. OPERATING METHOD OF CONNECTOR.
コネクタ使用方法
CARD is pushed in to be mated with socket connector, and PULL LEVER pulled out to be ejected from the
socket connector.
カードを挿入することでソケットコネクタと嵌合状態となり、プルバーを引き出すことで排出状態となります。
PULL LEVER
プルバー
CARD
カード
SOCKET CNNECTOR
ソケットコネクタ
MOBILE PHONE CASE IMAGE
電話機ケースイメージ
CARD was ejected
カード排出状態
CARD was inserted
カード嵌合状態

JAHL-10787 3/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
4.COMPONENTS
構成部品
Fig2 Diagrammatic Exploded View
分解図
COVER FRAME
カバーフレーム
HOUSING
ハウジング(Color:Black)
CONTACTS
コンタクト群
A type
C type
(Color:Black)
(Color:Black)
B type
(Color:Black)
CONNECTOR
コネクタ
A type
PULL LEVER
プルバー
C type
CONNECTOR PULL LEVER
SF50S006V4A A type
(SJ111457)
A type A type
SF50S006V4B B type
(SJ111460)
A type B type
SF50S006V4C C type
(SJ111463)
C type C type
PARTS COMBINATION
部品組合せ

JAHL-10787 4/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
5.CARD INSERTION
カード挿入
◆Do not insert a CARD in the wrong direction. (A,B,C type)
正規の挿入方向以外でカードを挿入しないで下さい。(A,B,C type)
※If a CARD is inserted in the wrong direction, the followings might be happened
正規の挿入方向以外でカードを挿入した場合、以下のようなことになる恐れがあります。
・A CARD cannot be removed. ・コネクタからカードが取り出せない。
・A connector is damaged. ・コネクタが破損する。
・A CARD is broken. ・カードが破損する。
Fig3. CARD insertion direction.
正規カード挿入方向
Fig4. Example NG of inserting CARD.
カード挿入 NG 例
A type
C type
Taper
テーパ部
Taper
テーパ部
Taper
テーパ部
Back insertion
前後逆
Side insertion
側面
Inside and outside
表裏反転
Diagonal insertion
斜め
B
type

JAHL-10787 5/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
◆Do not insert a card other than the appropriate card specified below:
適合カード以外のカードを挿入しないで下さい。
<Appropriate Card>
mini UICC Card (complied with ETSI TS 102 211)
<適合カード>
mini UICC カード(ETSI TS 102 211規格)
6. CAUTIONS AT MOUNTING ON BODY
筐体への取付け上の注意事項
◆Do not apply the force as below in unmating condition or during mating or unmating. (A,B,C type)
カードが完全嵌合していない状態及び挿入、引き出し中に下図のようにプルバーに上下左右の荷重を加えない
でください。(A,B,C type)
※The followings might be happened.
以下のようなことになる恐れがあります。
・A connector is damaged. ・コネクタが破損する。
・A PULL LEVER is broken. ・プルバーが破損する。
Connector
コネクタ
Fig5.Space for operability
操作性の為の隙間
MOBILE PHONE CASE IMAGE
電話機ケースイメージ
PULL LEVER
プルバー

JAHL-10787 6/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
◆This connector is designed to be mounted on the hard PC board.
If this connector is mounted on FPC and others, please take appropriate measures.
本製品は基本的に硬質基板へ実装することを想定した製品となっておりますので、
FPC等に実装される際は十分御評価のうえ、御使用ください。
◆Do not apply any load on the connector.
コネクタ自体に荷重が加わらないようにしてください。
※If some load is applied to the connector, it may cause trouble in inserting/extracting card, and
damage the connector.
カードの挿抜に問題が発生したり、コネクタ破損の原因となります。
◆If there is any possibility to apply the load on the connector upper face, arrange to contact the
shaded connector area on the body as shown in Figure 6.
使用環境等により、コネクタ上面に荷重が加わる可能性がある場合は、
コネクタ上面に接触する筐体面の形状を、図 6に示す斜線部にて接触するようにしてください。
Fig6 Area of connector to be contacted on the body
筐体接触部位置寸法
A,B type
C type

JAHL-10787 7/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
7.CAUTIONS TAKEN AT MOUNTING OF CONNECTOR
コネクタ実装時の注意事項
◆Recommended Metal-Mask aperture ratio is 100%, and thickness is 0.12mm.
Please take appropriate measures.
メタルマスクは開口率 100%、厚さは 0.1mm を推奨します。
充分評価のうえ設定願います。
※It may cause affection of pull lever insertion/extraction mechanism.
プルバー挿抜機構不良の原因となります。
◆If a connector soldered is removed for rework, do not use the connector removed definitely.
既に半田付けされたコネクタをリワーク等で取外した場合、取外したコネクタは使用しないでください。
◆Do not let the solder over housing surface in all terminals.
全ての端子について、ハウジング表面より半田が出ないようにしてください。
※It may cause affection of pull lever and card insertion/extraction mechanism.
プルバー及びカードの挿抜機構不良の原因となります。
◆Do not apply additional solder on the land in repairing.
リペア時に追いはんだを行わないでください。
※It may cause affection of pull lever insertion/extraction mechanism.
プルバー挿抜機構不良の原因となります。
7-1. CARES TO BE TAKEN IN MOUNTING A CONNECTOR BY HAND
人手によるマウント時の注意事項
◆Do not touch connector terminal area. コネクタ端子部に触れないでください。
※It may cause the deformation of the connector terminal. コネクタ端子変形の原因となります。
◆Do not apply any strong load to a connector when the connector is pushed on the PC board.
コネクタを基板に強く押付ける等、コネクタに強い負荷を加えないでください。
※It may cause to deform or damage the connector. コネクタ変形・破損の原因となります。
(0.1)
NG
OK
Housing surface
ハウジング表面
Fig7.Soldering condition
半田付け状態

JAHL-10787 8/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
7-2. CARES TO BE TAKEN AT HAND SOLDERING
手はんだによるはんだ付け時の注意事項
◆Do not apply preparatory solder on the land.
ランドへ予備はんだを行わないでください。
※It may cause the deformation of the connector terminal.
コネクタ端子変形の原因となります。
◆Do not let the solder over housing surface in all terminals.
全ての端子について、ハウジング表面より半田が出ないようにしてください。
※It may cause affection of pull lever and card insertion/extraction mechanism.
プルバー及びカードの挿抜機構不良の原因となります。
◆Eject the PULL LEVER when repairing.
リペア時はプルバーを引き出した状態で行ってください。
※It may cause affection of pull lever broken.
プルバーが破損する原因となります。
Fig8. Soldering method
半田付け方法
Fig8.Soldering condition
半田付け状態
(0.1)
NG
OK
Housing surface
ハウジング表面
SMT(HD1)
半田結線部(HD1)
SOLDERIING IRON
半田コテ
PULL LEVER
プルバー

JAHL-10787 9/9
JAE Connector Div. Proprietary.
2011, Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.
8. CAUTIONS FOR USE
使用上の注意事項
◆Do not use cleaner with abrasive for electrical contact points.
研磨剤の入った電気接点部クリーナーは使用しないでください。
※If use it , It might severe electrical contact points.
使用した場合、接点部表面にダメージを与える恐れがあります。
◆The evaluation of card insertion/extraction performance is conducted after the following conditions.
カード挿抜評価の際は、下記の間隔にて挿抜してください。
・Rate of insertion/extraction: 10 times per minutes, left specimens for 10 minutes every 10 times.
・挿抜スピード 10 回/min、10 回毎に 1h
Products related to this Datasheet
CONN MICRO SIM CARD PUSH-PUSH
CONN MICRO SIM CARD PUSH-PUSH
CONN MICRO SIM CARD PUSH-PULL
CONN MICRO SIM CARD PUSH-PULL
CONN MICRO SIM CARD PUSH-PUSH
CONN MICRO SIM CARD PUSH-PULL