Calculadores de conversión en línea
English | Español

06/12/2013

Los calculadores de conversión en línea de Digi-Key ofrecen un recurso a través de cual con un solo paso la industria de la electrónica puede realizar numerosos cálculos. Ya sea que intenta identificar una resistencia de 4 bandas o determinar la vida útil de una batería, Digi-Key puede ayudarle a obtener las respuestas que busca. Utilice los calculadores de Digi-Key como un recurso rápido y fácil de usar y no olvide marcar la página para volver a consultarla.

Calculador de resistencia serie LED

Calculadores incluidos:

  1. Conversión de Celsius a Fahrenheit
  2. Conversión de fracción decimal
  3. Conversión de peso
  4. Conversión de longitud
  5. Conversión de presión
  6. Conversión de volumen
  7. Calculador de ley de Ohm
  8. Calculador de constante de tiempo
  9. Calculador dBm a Vatios
  10. Calculador de código de colores de resistencias
  11. Calculador de vida útil de una batería
  12. Calculador de resistencia serie LED
  13. Convertidor BTU/Joules

Dónde buscarlo:

Se puede acceder a los calculadores de dos maneras diferentes en el sitio actual.

  1. Página de inicio a través del enlace directo
  2. Página de inicio

  3. Mapa del sitio bajo la categoría Herramientas del sitio
  4. Mapa del sitio