Back to top

Patco Electronics

- Patco Electronics se fundó en el otoño de 1992, con el fin de proveer al sector de la electrónica herramientas de administración de baterías de vanguardia que abarca los productos químicos utilizados en las baterías secundarias. El primer producto fue un administrador de batería para las baterías de plomo diseñado sobre el regulador de ácido de plomo Unitrode 3906. Desde ese momento Patco ha ampliado la línea de plomo-ácido para incluir administradores de mayor corriente para baterías más grandes y algoritmos para una construcción única de las baterías de plomo-ácido. A continuación, llegaron los administradores de NiCAD y NiMH diseñados alrededor de los controladores especializados. Una tercera línea de productos abarca a las baterías de ión de litio prismáticas medianas fabricadas por Saft America.

+Más

Contenido adicional

Preguntas frecuentes

¿Cómo puedo determinar si Patco puede ayudar?

El negocio de PATCO se basa en la aplicación inteligente de la tecnología de tal manera que una batería pueda funcionar de forma óptima. Si la aplicación es simplemente lanzar carga en una batería, tal como un coche o un barco, los cargadores baratos disponibles en los puntos de mercado masivo serán suficientes. Si la batería se utiliza en una aplicación de consumidor donde el tiempo de carga no es crítico, luego los cargadores de carga lenta y continua disponibles a través de hardware locales o puntos de venta electrónicos serán suficientes. Si la batería debe funcionar nominalmente bajo circunstancias inusuales tales como temperatura, tiempo de recarga, o si la capacidad de almacenamiento es marginal, entonces Patco puede ser de ayuda importante.

¿Qué necesito saber al ponerme en contacto con Patco?

Los ingenieros de PATCO tendrán que conocer primero la química de la batería en cuestión y cualquier singularidad en la construcción de la batería como el conductor en espiral a diferencia de la placa paralela convencional GEL o baterías SLA. Además, las condiciones que rodean la aplicación permitirán un análisis crítico del tipo de batería y características para garantizar un rendimiento adecuado. Por último, información como la capacidad en amperios por hora, la terminación del voltaje después de la carga y la descarga permitirá la selección de las mejores características de cargador para uso particular.

¿PATCO puede cumplir con mis requisitos de la batería?

Patco con frecuencia participa en la selección y el suministro de las baterías. Las características clave tales como inteligencia en la batería, datos registrados entre la batería y su aplicación, así como la batería y su cargador permiten que Patco ayude en el diseño de la combinación de baterías/cargador, así como suministrar el producto comprobado y terminado para incluirlo en el producto del cliente.

Definiciones:

Modo de comienzo suave: Cuando la batería ha sido descargada. Esto aumenta progresivamente la corriente de carga durante los primeros dos minutos del proceso de carga.

Modo de carga rápido: Una corriente constante aplicada hasta terminación.

Modo de carga: este modo completa el proceso de carga al suministrar C/10 durante dos horas después de la terminación del modo de carga rápida.

Modo de mantenimiento: Este modo suministra C/40 continuamente para contrarrestar la autodescarga de la batería.