Decodificador de medios de audio USB/MP3

El CI de decodificador de audio USB de ROHM integra muchas funciones en un solo chip.

Imagen del decoficador de medios de audio USB/MP3 de ROHM SemiconductorLos CI del decodificador de audio con USB de ROHM integra fácilmente un host USB 2.0, un controlador de tarjeta de memoria SD, un decodificador AAC, un decodificador WMA, un decodificador MP3, un amp DAC de audio y un controlador del sistema; todo se integra en un solo chip por lo que se puede reproducir fácilmente música almacenada en una memoria Flash USB usando un reproductor de audio. Se puede añadir fácilmente a prácticamente cualquier dispositivo de audio para una mayor funcionalidad.

BU94603KV es un CI decodificador AAC + WMA + MP3 donde se integran funciones I/F de host USB, I/F de tarjeta de memoria SD, DAC de audio y control del sistema. Utilizando un comando de interfaz KEY o I²C, el CI lee un archivo de MP3 grabado en un dispositivo de memoria con un I/F USB o una tarjeta de memoria SD. Todas las operaciones necesarias antes de que los datos pueden distribuirse a los dispositivos de audio se incorporan en un chip.

BU94603KV es compatible con el modo STAND ALONE MODE, que se activa mediante comandos ingresados con el teclado (en lo sucesivo MODE1), con el modo AUTO SLAVE MODE que se activa mediante comandos ingresados desde la microcomputadora principal, similares a los que ingresó con el teclado a través de la interfaz I²C incorporada (en lo sucesivo MODE2), y con MANUAL SLAVE MODE, que puede enviar la información del dispositivo de memoria a la microcomputadora principal mediante la interfaz de I²C y controla por completo secuencias como una secuencia de juego mediante la microcomputadora principal (en lo sucesivo, MODE3).

BU94603KV admite la reproducción de música con avance y retroceso rápidos. BU94603KV reproduce nombres de carpetas, nombres de archivo, información ID3TAG (V1.0, V1.1 V2.2, V2.3 y V2.4), información WMA-TAG e información AAC-TAG (metadatos iTunes) mediante la interfaz I²C. Esta función se activa sólo en MODE 2 y MODE 3. BU94603KV es compatible con la salida de línea de audio, la salida de tres líneas seriales de audio (I²S) y la salida de la interfaz de audio digital (SPDIF). La lectura de datos de un archivo específico es posible desde la memoria USB. Sólo corresponde un archivo existente en la carpeta raíz.

Ver video USB/MP3

USB MP3 Audio Media Decoder

ImagenNúmero de pieza del fabricanteDescripciónCantidad disponible
BU94603KV-E2 datasheet linkIC DECODER USB HOST AUDIO 64VQFPBU94603KV-E2IC DECODER USB HOST AUDIO 64VQFP2600 - Inmediata
Enlace de la página del producto BU94603KV-E2
English  |  Español
Publicado: 2013-07-02